06.04.17

带中央联锁的全新 CombiTac 轻型外壳

专门为需要高度接触密封的检测应用研发。

Stäubli Electrical Connectors 公司的 CombiTac 系统增加了一款带中央联锁的轻型外壳。这款全新的外壳是专门为工业检测应用而设计,例如用于汽车制造业、航空与航天以及国防工业。集成了一款易于操作且巧妙的“四分之一圈打开 - 四分之一圈关闭”中央联锁,其益处显而易见。

在电气实验室的测试环境中,在检测仪器和被检测试件之间需要大量的信号连接。它们必须简单而又快速地进行连接。而 CombiTac 轻型外壳正好可以在此处连接,可以实现检测仪器和被检测试件简单、可靠以及快速的连接和断开。通过一个旋转四分之一圈的弹簧联锁机构,就可以方便地实现固定。在插接状态下,外壳可以快速地打开,从而可以直接通达触点,并且执行电气测量。

CombiTac 轻型外壳可高密度组合信号:最多 320 个直径 Ø 0.6 mm 的触点,同样也可以配置最大直径 Ø 6 mm 的其他电气触点。其同样也很重视灵活性、模块化设计以及用户友好性。系统具备适配和扩展能力,空支架可以用于将来的扩展操作,也可以在现场手动修改编码。

现在就可以立即订购 CombiTac 轻型外壳。

更多信息参阅 CombiTac 轻型外壳的宣传手册或者登录 www.combitac.com